This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:原理图或 Gerber

Guru**** 1144200 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV804, SN65LVDS100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697408/ds90lv804-schematics-or-gerbers

器件型号:DS90LV804
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS100

我正在尝试在我的设计中实现 DS90LV804。 我希望确保电源输入干净、布局正确。 是否有任何可用的参考设计或原理图或光绘文件? 我已经多次被定向到 Spartan-6 LX150T 参考板、但也找不到任何参考设计或原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、没有专门针对 DS90LV804的参考设计。 但是、SN65LVDS100 (也是 LVDS 缓冲器)有一个、位于以下位置:
    www.ti.com/.../sn65lvds100evm

    此外、SN65LVDS100的数据表还提供了一些适用于 DS90LV804的详细布局指南(第13节)。 希望这对您有所帮助。

    此致、
    相位