This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86可支持的最大 LCM 电缆长度是多少? SN65DSI86是否具有 CAN 设置的驱动强度?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696212/sn65dsi86-what-is-the-maximum-lcm-cable-length-that-sn65dsi86-can-support-does-sn65dsi86-have-driving-strength-can-setting

器件型号:SN65DSI86

尊敬的

请参阅随附的 PPT、了解有关 SN65DSI86的一些问题

SN65DSI86可支持的最大 LCM 电缆长度是多少?   TI 是否可以评估 LCM 电缆的最大长度?

2. SN65DSI86是否具有 CAN 设置的驱动强度?

BR

Ethan

e2e.ti.com/.../4718.eDP_5F00_bridge.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edthan、

    SN65DSI86支持的最大电缆长度可能因电缆质量而异。 然而、SN65DSI86的 DP 侧已经用一条3米长的电缆(色条样式)进行了测试并通过测试。

    SN65DSI86的输出设置可通过数据表中表28中的寄存器进行更改。 这会改变 输出的 VOD 和预加重。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik

    感谢您的回复。
    关于 Q1、该测试是否使用 SN65DSI86演示板?  eDP 布线长度是多少?  条件 VOD 和预加重电平设置通过测试是什么?  您能否共享电缆信息或型号?

    还有一个问题、

    Q3、在数据表"布局指南"中、12. 对于小于或等于 HBR (2.7Gbps)的数据速率、SN65DSI86和 eDP 插座之间 FR4上的最大布线长度为4英寸、对于 HBR2 (5.4Gbps)、最大布线长度为2英寸。 我能否得出结论:在 SN65DSI86和 eDP 插座之间、PCB 中的4英寸布线(数据速率小于2.7 Gbps)、3米电缆(色条图案)也可以通过 eDP 规格?


    BR
    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edthan、

    我之前提到的测试是使用 SN65DSI86 EVM 进行的、但仅是功能测试。 我可以向您发送布局文件、以便为您提供布局示例、EVM 上的布线为~1771mil。 使用的电缆是标准 DP 电缆而非 LCM 电缆、我没有电缆信息。 我没有用于该特定测试的 VOD 和预加重设置、但我相信我们使用默认设置进行了测试。 如前所述、测试正常、不是合规性测试、因此我无法确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik

    您是否可以将 SN65DSI86的损失预算提供给电池板(损失预算1 +损失预算2)?

    或者提供损失预算2?  我有 LCM 电缆 S 参数、如果我得到损耗预算2、我可以计算 LCM 电缆的最大长度。

    BR

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edthan、

    SN65DSI86可为其输出(损耗预算1 +损耗预算2)提供6 db (最大值)的预加重。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik

    SN65DSI86可为其输出提供6db (最大值)的预加重。 数据速率为2.7Gbps 或5.4Gbps 时、这是6dB 吗?


    BR
    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edthan、

    6dB 是在2.7Gbps 和5.4Gbps 数据速率下的值。