Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75DP130 您好!
SN75DP130是否具有任何压摆率控制? 我们无法在寄存器映射中找到、但想知道是否可用作隐藏功能。 我们需要观察到与1.62Gbps 速率 PHY 合规性相关的调试问题。 我们只想在1.62Gbps 运行时降低边沿速率(但不想提高数据速率)、看看它是否解决了测试故障。
此致、
Ryan B.