This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:拔下 SFP+电缆并重新插入 SFP+电缆时、DS110DF410显示高误码率。

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696209/ds110df410-ds110df410-show-high-bit-error-rate-while-unplug-the-sfp-cable-and-plug-the-sfp-cable-again

器件型号:DS110DF410

该板具有支持10Gbps 应用的 DS110DF410。 客户报告拔下 SFP+电缆并重新插入 SFP+电缆时出现高误码率。

问题描述(分步):

1)插入 SFP+并为系统加电、 10Gbps 通信功能良好(无位错误)

2)取下 SFP+电缆、然后重新插入 SFP+电缆(发生位错误)=>问题

3) 3)如果在步骤2)中重新引导系统、则不会出现位错误问题。

我在中捕获了具有和不具有位错误条件的寄存器映射。 我发现这可能是由于 CDR 解锁造成的。

问题:

1) 1) DS110DF410是否需要在拆下 SFP+电缆并将其插回时再次加载其配置?

2) 2)您能否查看注册表并支持您的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 SFP+端口再次出现时、我们是否需要再次加载其(DS110DF410)配置、或者仅在端口出现故障时复位 CDR、并在端口出现故障时释放复位功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchia、

     

    无需重新配置重定时器。

     

    寄存器转储值对我来说似乎很奇怪。 对于 RX、通道寄存器 REG_0x02=0x04意味着 CDR 不会锁定。 这意味着无论是好还是坏情况、CDR 都无法锁定。

     

    在了解更多详细信息(寄存器设置、应用方框图、布线长度、电缆类型、TX 和 RX 的全通道寄存器转储)之前、我建议尝试在 RX 方向调整重定时器的模式0 (接收来自光学模块的信号)、以查看这是否解决了问题。 我发布了以下针对 RX 方向的调整模式0配方、以查看这是否有帮助。

     

     

     

    地址

    说明

    1

    共享寄存器

    0xFF

    0x0C

    选择所有通道以设置相同的设置(Ch0、Ch1、Ch2、Ch3)

    请选择正确的通道进行相应配置

    2.

    通道

    0x2F

    0x04

    选择以支持10.3125Gbps 和1.25Gbps

    3.

    通道

    0x36

    0x31

    选择 Ref-mode3 (此 0x31是寄存器0x36的默认值)

    4.

    通道

    0x31

    0x00

    设置 ADAPT 模式0

    5.

    通道

    0x3A

    0x00

    EQ=0x00

    6.

    通道

    0x40

    0x00

    EQ=0x00

    7.

    通道

    0x03

    0x00

    EQ=0x00

    8.

    通道

    0x2D

    0x80

    配置 VOD、默认值为600mV

    9.

    通道

    0x15

    0x10

    配置 DEM、默认值为0dB

    10.

    通道

    0xA

    0x1c

    复位 CDR

    11.

    通道

    0xA

    0x10

    释放 CDR 复位

    注意: 寄存器0x3A、寄存器0x40和寄存器0x03的值需要相同。 此处的 CTLE 字符串值为0x00。 客户可以设置数据表中表14中定义的其他 CTLE 值

    此致