This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:ds125df1610

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695769/ds125df1610-ds125df1610

器件型号:DS125DF1610

表18中第一组和第二组分频器的功能有何不同?

如何设置它? 我是否需要将其设置为相同的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cannie、

    器件尝试锁定到 VCO 第一组分频器。 如果它不能锁定到第一组分页器中的一个、则它将使用组2分页器并尝试锁定。

    请按照数据表的表18所述设置0x2F[7:4]。 例如、如果0x2F[7:4]= 0xC、器件使用除以8、如果没有锁定、器件将尝试锁定为除以1。

    此致、Nasser