This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:.

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1184247/dp83867ir

器件型号:DP83867IR

您好!

我一直在尝试在 DP83867IR 中实现自动协商、因此实现了10Mbps 的自动协商。 当我使用终端强制使 PHY 以1000Mbps 的速度运行时、它确实可以、但通过自动协商无法实现100Mbps 或1000Mbps。

我为实现这一点所遵循的自举是:

引脚名称

引脚状态

ETH RXD2

ETHRXD4

ETHRXD0

您能否指导我实现具有自动协商功能的1000Mbps 和100Mbps?

谢谢。

此致、

耶万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    我想建立一个能够提供适当帮助的基准。

    -引脚状态低意味着什么? 这是否意味着模式1? 原理图可能有助于澄清问题。

    - LED_1的目标自举模式是什么?  

    您能否提供寄存器0x0、0x1、0x4、0x5、0x6的寄存器设置、 在10Mbps 自动协商(工作)、100Mbps 自动协商和1Gbps 自动协商(非工作)情况下为0x9、0xA?

    您还能提供0x6E、0x6f 和0x3吗? 这些值的读数与上述情况无关。  

    -您在 MDI 上使用什么变压器?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    原理图的图像随附。

    我仍在想如何读取寄存器设置、这将使您始终在上面发布、PHY 已与 Zynq 7020连接。

    此致、

    耶万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    是否可以提供分辨率更好的原理图? 放大时很难解密。 如果有 pdf 版本、您可以与我共享该单页。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    当然、很抱歉给您带来不便。

    e2e.ti.com/.../5086.Sheet1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    查看原理图后、我看到自动协商没有正确绑定。 RX_CTRL 需要捆绑到模式 3或4、而我看到它们是浮动的(大概只有到 MAC 的连接)。 您能否看到 填充电阻器是否会有所帮助? 同时确保 MAC 不会在其侧加载线路(需要为高阻态)。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    此修复程序有效。

    感谢您花时间完成此操作。

    此致、

    耶万