请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TG720R-Q1 尊敬的专家:
RGMII 协议版本2.0定义了 RXC 的要求、并且 TXC 时钟为+-50ppm、如下所示、而且我发现 PHY 晶振的要求为+-100ppm。
我的问题是:
- 为什么 PHY 晶振容差大于 RGMII 时钟要求?
- 为什么 PHY 具有晶振要求100ppm
- 要求(PHY 晶振+-100ppm)结论如何得出:
- 为什么 RGMII 需要 RGMII 上的+-50ppm?
- 如果我们对 PHY 使用100ppm 晶振、那么 RGMII 通信之间的风险是什么?
RGMII 协议:
DP83TG720R 数据表: