This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:仅10/100M 运行

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187186/dp83867ir-10-100-m-operation-only

器件型号:DP83867IR

在 DP83867 PHY 中、我只想使用两对 MDI 端口、如 A 和 B (或镜像模式下的 C 和 D)
只能在10/100M 运行时将其连接到磁体/连接器。

是否有任何建议我必须对两个未使用的 MDI 模拟 I/O 端口执行什么操作?
数据表仅显示所有四个通道的接线、但如果仅使用其中的两个通道、则不提供任何提示。

在该论坛中、我看到了不同的答案、例如拉电阻器并使引脚保持开路。 但是、最佳做法是什么?  

TI 方面是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    您可以将通道 C 和 D MDI 端口保留为 NC。

    另一项建议是关于磁性元件:

    如果您使用的是外部磁性元件而不是集成磁性插孔、请确保将75R 电阻连接到 RJ-45上、以防止 EMC 测试期间出现任何问题。

    谢谢、
    Rahul