This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781-Q1:总线的寄生功耗?

Guru**** 1455700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186439/sn65hvd1781-q1-parasitic-power-drain-from-the-bus

器件型号:SN65HVD1781-Q1

我的设计有两个通道、每个通道利用一组 SN65HVD1781-Q1收发器、它们在单个 PCB 上共享总线。 每个通道具有公共总线、但具有单独的电源(但具有公共接地)和单独的硬件看门狗。
当我为一个通道加电时、似乎一切都正常、 但是、在第一个通道处于活动状态(但没有通信-收发器已加电但处于空闲状态)时、在看门狗复位期间、电源总线(在本例中为+3V3)不会下降至0V、除非两个看门狗同时禁用电源。

我已经从一个通道上对收发器进行了解焊、电源轨上的电压现在降至0V。
接下来、我准备了一个简单的测试板、上面只有上述收发器、并将其连接到总线和 GND、如下面的原理图所示:



这里是结果(注意,那些接近0V 的负峰值是看门狗的 dooings):

收发器似乎在消耗总线的功率、我错了吗?
这是否应该如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    在您的测试电路中-为什么"A"电压被拉至高于 VCC?  是否可以显示整个测试电路-因为我有点困惑电压来自哪里(A/B 引脚上的输出将不会大于 VCC、除非它被上拉到其他地方。  

    请告诉我、因为我在理解这个问题时遇到了一些困难-因为我对您发送的图形和设置有所了解。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A 和 B 引脚连接到有效 RS485总线的 A 和 B 线、保持"标记"状态、直到看门狗将其关闭。 除了连接到 Vcc 引脚的示波器探针、这就是引脚电势高于 Vcc 的原因。 正如您所注意到的、器件本身无法从总线本身以外的任何地方获取功率、我也同意您这件事的看法、而测试电路就是为了测试这一点而构建的。  
    我想确保这种供电方式没有错、并知道这是否是该收发器的预期行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    好的-谢谢澄清!  

    因此、通常不会-不应从总线向 VCC 引脚反向供电。 驱动 器在 VCC 和 A 或 B 之间将有一个二极管+晶体管、因此电流仅单向流动。 如果引脚基本上处于悬空状态、则可能会有电压可读、因为探头的阻抗可能足够高、不会下拉总线-但我不确定。

    您是否注意到除了 VCC 显示为未通电(但总线引脚上存在信号)之外的任何功能问题? 此外、是否可以尝试使用万用表进行连续性检查、以检查从 A 或 B 到 VCC 是否存在"低"阻抗路径? 器件能否正常发出信号?  

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson