请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD12S520 嗨、大家好
我想确认我的 TPD12S520芯片作为 RPI-3 Broadcom HDMI 输出连接器的前端保护实现。 我知道该器件通常用作接收器保护、但想知道以这种方式使用该器件是否有问题? 我知道 LV 电源上缺少 Decopling 电容器。 从左到右的读数。 685119136923是迷你 HDMI 连接器、右侧是 Broadcom HDMI 接口。 在我的 PCB 上生成3V3、5V 和1.8V