This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S520:采用 TPD12S520芯片的 Broadcom HDMI SoC 上的 HDMI 保护

Guru**** 699090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD12S520
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/747687/tpd12s520-hdmi-protection-on-broadcom-hdmi-soc-with-tpd12s520-chip

器件型号:TPD12S520

嗨、大家好

我想确认我的 TPD12S520芯片作为 RPI-3 Broadcom HDMI 输出连接器的前端保护实现。 我知道该器件通常用作接收器保护、但想知道以这种方式使用该器件是否有问题? 我知道 LV 电源上缺少 Decopling 电容器。 从左到右的读数。 685119136923是迷你 HDMI 连接器、右侧是 Broadcom HDMI 接口。 在我的 PCB 上生成3V3、5V 和1.8V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在5V_Supply 上缺少一个47kOhm 电阻器。 电源不是该芯片上的经典电源、运行时需要偏置电阻器和电容器。

    您的其他联系对我来说很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我认为我不关注、您是说 TPD 芯片的5V 电源电压为47k? 如下所示? 由于这是 HDMI 信号的来源、我已经在 HDMI 连接器的5V 引脚上添加了一个 AP2331电流开关、用于从显示屏中获取信号。 是否仍需要2K 基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电流图显示了我建议的电阻器。 它连接到5V_SUPPLY 和 C94。 第一个图中未显示该图。 对于 HOD_Plug_Detect_OUT、R71似乎已正确连接。