This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:DP 交替模式兼容性与 HBR3

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/747089/tusb564-dp-alt-mode-compliance-tes-with-hbr3

器件型号:TUSB564

您好!

 TUSB564是否曾通过 USB3.1 Gen1和 DP HBR3的"8.6#2串扰测试"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在研究这个问题、并将很快得到解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否是指您的客户测试与 HBR3的串扰、但结果失败?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB564已通过4通道 DP1.4 Rx 测试。