This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:有关 MISR1和 MISR2寄存器的问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/747836/dp83822i-question-about-misr1-and-misr2-register

器件型号:DP83822I
尊敬的支持团队、

我有2个问题。 您能回答以下问题吗?

问题1. 即使 MISR1 (0x0012)寄存器的能量检测中断使能(B6)为0、I observed Energy Detect Interrupt (B14)也会变为1。 B14设置为1的情况是什么?

问题2. 即使在 MISR2 (0x0013)寄存器中 MDI 交叉更改使能(B3)为0、我观察到的 MDI 交叉更改中断(B11)也会变为1。 B11设置为1的情况是什么? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    B14是一个状态位、它将始终显示电能检测的状态、而启用 B6将映射中断引脚上的电能检测状态。


    位11也是如此。

    此致、
    GET