This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:组件相同-数据速率不同

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745501/ds125df410-same-component---different-data-rates

器件型号:DS125DF410

大家好、团队、

您能否确认同一组件的不同通道可以锁定到不同的数据速率–特别是具有不同 VCO 分频器设置的数据速率?  数据表中的所有内容都表明情况确实如此、但我们希望再次检查。

查看在不同通道上同一组件中托管6Gbps 和11Gbps 的应用。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    是的、确实是这样。 不同的通道可以锁定到 VCO 运行频率或2、4或8分频。

    此致、Nasser