This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:关于支持 PTP

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/742715/dp83869hm-about-supporting-ptp

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

尊敬的支持团队:

DP83869是否支持 SyncE 和 PTP 功能? 如果没有、我们是否有支持该功能的千兆 PHY? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    DP83869HM 支持 SyncE 和 IEEE1588 SFD。
    不支持硬件时间戳。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    感谢您的回复!

    83869的 SFD 精度如何?是用于以太网封装还是1588 封装的 SFD?  太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    SFD 指示的精度在 NS 范围内。
    它不是数据包时间戳、而是连接到处理器 GPIO 的生成脉冲。
    这为 MDI 上的数据包提供了更准确的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、
    抱歉、进一步询问精度、客户要求的精度低于3ns、我们能否满足? 或者、在 ns 范围内、我们可以达到什么详细精度? 太多了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    我认为使用非硬件时间戳实现不可能实现3ns。
    SFD 实现的可能性更大。