Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, SIGCONARCHITECT
主题中讨论的其他器件: SIGCONARCHITECT
尊敬的 TI 专家:
我让客户关注高速通信设备、并选择 TI 重定时器 DS125DF410来实现可靠的数据传输、这是我第一次使用帧定时器芯片、因此您需要一些技术支持、有两个问题需要帮助、为下一步操作提供一些建议、非常感谢!
1) 1)调试如何消除位错误? 如果对重定时器的位置有影响? 我将重定时器模块^ ^在光学模块和高速连接器的中间、自回路位错误率约为10 μ s–2/3、当我移除靠近光学模块(约为9.8英寸)的重定时器时、光学模块 TX 和终端板 RX 位错误率约为10 μ s–11/-12、 但光学模块 RX 和终端板 TX 没有出现位错误。如果与 位置直接相关、或者与什么因素相关?
2)测试板使用的通信频率为10.3125Gbps、产品实际频率为12.5Gbps、您能不能为配置寄存器提供建议吗?
3) 3)我发现 DS125DF410具有 PRBS 发生器、但没有校验器、如何实现自检测?
此致
顶升