Other Parts Discussed in Thread: TFP410
您好!
我们的产品使用 TFP410编码器时出现问题、在此编码器中、DVI Tx 差分输出时钟频率从121.5MHz (1400x1050@60Hz)跳至~153MHz、时间间隔约为9us。 在此事件期间以及直流电源报告 IDCLK 输入稳定。 根据频率跳转故障结果、在一个时钟周期内它从121MHz 变为153Mhz (请参阅下面的 CH1示波器截图)、我们惊讶地发现 TFP410有一个内部 DLL、而我们的客户看到的是一个 DLL 抽头选择的跳过。
我的问题是、TFP410是否使用内部 DLL? 如果是、除了输入(基准)时钟和电源质量之外、还有什么其他因素会导致我们客户看到的观察到的故障? 如果没有内部 DLL、是否有任何其他会导致频率瞬间跳变的方法?
Thx