This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:配置文件设置

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TIDA-00882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/742877/tps65982-profile-settings

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TIDA-00882

TPS65982团队、

 

是否有针对 TPS65982的每个配置文件设置的文档?

 

目前已设置了用于不同芯片配置文件 的 DIP 开关 S1、然后使用应用定制工具尝试在工具中提取设置、但似乎没有更新。

 

在应用程序自定义工具和实用程序工具中正确配置 Aardvark。 应用程序自定义工具不会为 GPIO 提供0x5C 寄存器中的所有选项。  需要设置 HDS3312多路复用器 SEL 和使能线路。 请告诉我您的建议。


谢谢、

Kay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,我们希望将“附加的 L”GPIO 事件映射到 GPIO1,但应用程序自定义工具只显示三个事件:

    1.插拔事件
    2.电缆方向事件
    3.AMSEL 事件

    寄存器映射文档没有提到要在寄存器0x5C (寄存器长度64字节)中设置哪些字节来设置特定事件。 在本例中为“附加 L”事件。

    谢谢、
    Kay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    您是指 EVM 吗? EVM 用户指南中介绍了每个 EVM DIP 开关配置。 如果您有自己的 TPS6582电路板、则可以使用应用程序自定义工具创建配置文件。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    对于这些设置、EVM 用户指南是否仍适用于 TIDA-00882?

    谢谢、

    Kay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    对于 TIDA-00882、您可以从 TPS65982EVM 中选择一个配置文件、以便与外部硬盘的性能最佳匹配。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric