This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S017:关于 Vcc 的绝对最大额定值

Guru**** 1163590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD2S017
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731691/tpd2s017-about-absolute-maximum-rating-of-vcc

器件型号:TPD2S017

您好的支持团队、

Vcc 的绝对最大额定值有多高?
在 TPD2S017的数据表中、有关于 Vcc "建议运行条件"的规格。
但是、没有对 Vcc 的绝对最大额定值进行说明。

我们的客户希望在 Vcc = 5.25V 的条件下使用它
是否存在任何可能的问题?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于二极管的击穿电压为11V、因此5.25V 可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phillips - San、

    感谢您的指导。
    击穿电压 VBR (最小值11V)是否与 VCC 和 GND 之间的齐纳二极管相关?

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana-San、

    您可以更正这是针对 VCC 至 GND 齐纳二极管的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phillips - San、

    非常感谢您的回复。
    我明白了。
    我已经通知了客户。

    此致、
    M. Tachibana