This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5013:是否提供 Linux 驱动程序?

Guru**** 1134710 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA5013
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732628/tca5013-linux-drivers-available

器件型号:TCA5013

团队、

我们是否为此器件提供了一些 Linux 驱动程序(USIM 和 PHY 驱动程序)?
如果您不知道是否有一些可用的社区驱动程序?

USIM 驱动程序和 NXP PHY 驱动程序是否可以重复用于此器件?
processors.wiki.ti.com/.../USIM_Users_Guide

git.ti.com/.../ti-usim.c

git.ti.com/.../tda8026.c

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    我相信这些驱动程序是特定于 Sitara 外设(不同的 I2C 寄存器集)的、因此不能用于 TCA5013。 我已经研究过、但没有找到任何 Linux 驱动程序。 最好采用 MSP430代码并使用 Sitara 代码作为参考将其移植到 Linux。 希望这会有所帮助。 www.ti.com/.../getliterature.tsp

    此致、
    Brian