This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:关于 SN65DP159模型

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/730584/sn65dp159-about-sn65dp159-model

器件型号:SN65DP159

 尊敬的支持团队:

您能否帮助提供 DP159的 AMI 模式/引脚延迟滤波器以及 封装损耗 补偿? DP159似乎没有 JTAG、如何 在 ICT 过程中进行测试?  太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    该模型可从以下网址获得: www.ti.com/.../toolssoftware

    没有可用于 DP159的 JTAG、它不支持 ICT。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    该模型是否包含封装延迟/插入损耗? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    不、不是。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    如果您没有具有封装补偿的模型、您能帮助估计 它应该具有多大的损耗吗? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vera、

    我们没有转接驱动器/重定时器的插入损耗模型。

    此致、
    JMMN