This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:光纤通信、DP83822

Guru**** 2771065 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725015/linux-optical-fiber-communications-dp83822

主题中讨论的其他器件:DP83822IF

工具/软件:Linux

抱歉、我使用以太网 PHY 芯片 DP83822进行光纤通信、但遇到了一个问题:光纤发送端的 Rx 端口需要在开始发送数据之前检测信号。但是、我需要的是单向通信。 我如何解决这个问题?非常感谢!(很抱歉,英语不好)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:林福

    通常、在发送数据之前检测信号是光纤收发器的功能。

    例如、查看此 SFP 模块 中的"信号丢失"引脚:www.broadcom.com/.../hfbr-57e0apz

    这是一个反相信号、用于满足您的需求以及通常如何处理检测信号的任务。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob Rodrigues 先生:

    首先、非常感谢您的帮助。 然后、我想问您另一个问题。 我的设计如下:

    测试完成后、当 Rx 端子接地时、Tx 端子将发送数据、然后在设计电路时、我希望将 Rx 端子直接连接到 GND。 请帮我了解此设计是否可行?

    非常感谢

    李林福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    林福、您好、

    将 RX 引脚直接接地并不是一个好主意。 应使用50欧姆阻抗来减少发射。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob Rodrigues:
    我有另一个问题、我需要您的帮助。  我之前提到的 DP83822IF 用于设计光纤通信、以50欧姆电阻连接 Rx 端口
    到 GND、在我的测试结束后、无法发送 Tx 端口数据。需要的是再次发送数据之前发送到 Rx 端口的低电平信号。此外、
    将 Rx 连接到 Tx 是否没有问题(因为发送数据的器件正在进行单向通信、而忽略接收到的数据)?
    此致、
    李林福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    林福、您好、

    您能否启动新的帮助主题、因为这不在您的原始问题范围内?

    此致、