请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB903Q-Q1 大家好、团队成员
我使用 DS90UB903和 DS90UB904 串行器/解串器对传输图像、但遇到了以下问题:
如果未与904连接(电缆已插拔)、则寄存器0x0C 的903字段链路检测为1、即使未检测到有效输入 pclk (PCLK 检测为0)也是如此。
根据数据表、链路检测= 1表示903已检测到904。 数据表可能错误?
或者我们购买的 IC 是假的??
谢谢你
此致