This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:可靠性数据的可用性

Guru**** 1204150 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO15, ISO35
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728844/iso3082-availability-of-reliability-data

器件型号:ISO3082
主题中讨论的其他器件:ISO15ISO35

您好!

我们正在考虑在新设计中使用 ISO3082DWR 器件、我们需要该器件的时基故障值。

ISO30xx 或 ISO15、ISO35器件似乎没有可用的可靠性数据。

是否有人知道该器件是否提供 FIT 数据?

谢谢

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stomp、

    ISO308X 时基故障率为0.8、MTBF 为1.2e+09小时。

    尊敬的、

    Lucas Schulte