Thread 中讨论的其他器件: XIO2001
我们在其中一个设计应用中使用了 XIO3130 PCIe 开关。 在下游端、我们已连接
三个 Wi-Fi 模块。
这些模块的控制引脚(例如、禁用信号、时钟请求信号)连接到 GPIO
XIO3130开关的说明。 上行端口连接到 NXP P1020处理器。
我们能否使用在 P1020中运行的软件内核来驱动这些 GPIO 引脚? 我们能否配置这些 GPIO 的状态(输入、输出或浮点)
还是必须通过 EEPROM 来完成?
谢谢、
达瓦特大师