This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727972/tps65982-tps65982

器件型号:TPS65982

您好!

我有 TPS65982 EVK。 在这方面、我有一个问题。

我想知道...当我配置为12V、20V 或任何其他配置文件时、它是获取负载电流还是仅获取电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Devansh、

    我不确定您要问什么、但根据我的猜测、您想知道您是只需要设置电压还是也需要设置电流。

    答案是、您需要为任何 PDO 同时指定电压和电流。

    如果我的解释有误、请纠正我的问题。

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    感谢您的回复!!

    假设我已将 EVK 配置为12V、它是否需要任何电流?

    (当我这么做时、它不会获取任何电流)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Devansh、

    否、EVM 不会消耗任何电流、因为它没有任何电流消耗。 EVM 只是完成合同、但不加载电源。

    谢谢、
    Rahul