请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TVP5150 您好!
我对 TVP5150解码器支持的输出格式有疑问。 我正在尝试使用 TVP5150对 NTSC 输入进行解码、以便它提供可显示在笔记本电脑/LCD 上的8位数字输出。 但我不确定 TVP5150是否能够将 NTSC 隔行扫描类型输入转换为逐行类型输出、以便从笔记本电脑或 LCD 屏幕查看数字数据。 您能就此问题向我提供建议吗?
谢谢、此致、
Nandhini Jayapandian