This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6418E:TCA6418E INT 引脚设计问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6418E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726822/tca6418e-tca6418e-int-pin-design-question

器件型号:TCA6418E

您好、先生、

在 TCA6418E 数据表中、提到了 INT 引脚 通过一个上拉电阻器连接到 VCC。

对于这个开漏结构、我们是否可以通过一个上拉电阻器连接到3V3、但 VCC 为1.8V?

请提供建议、

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anne、

    INT 是一个输出引脚、基本上只是连接到 NMOS 漏极、所以器件将不知道 Vcc 是连接到3.3V 还是1.8V。

    这应该是好的。

    谢谢、
    -Bobby