This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:ADuM1250WSRZ 堆叠

Guru**** 2521930 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725726/iso1540-adum1250wsrz-repalcement

器件型号:ISO1540

尊敬的:

我们希望用 ISO1540替换 ADuM1250WSRZ。

您能否帮助检查 ISO1540是否支持热插拔功能? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sundy、

    感谢您使用我们的论坛并考虑使用我们的 ISO1540器件!

    有关热插拔的详细信息,请参阅此链接:
    e2e.ti.com/.../663416


    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sundy、

    如果您需要回答任何其他问题、请告知我们。
    此外、您能否分享有关客户终端应用需求的更多详细信息? 这也有助于澄清是否确实需要热插拔。


    BTW、如果您有兴趣、请点击以下附加链接:
    e2e.ti.com/.../438966

    谢谢、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们希望知道 Y 或 N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sundy、

    数据表中未公布此功能-因此对该问题的简短保守答案是"否"。

    但是、这是对器件的比较严格的看法。 实际上、1540中的实施取决于最终应用。 如上面链接的线程中所述、该器件可以在大量热插拔应用中成功工作、而不会出现任何问题。

    如果您/您的终端客户希望使用此器件、并且热插拔功能是必不可少的、我们很乐意与您合作、深入探究终端应用并进行更深入的评估。

    此致、
    Abhi