This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:TFP401A OVDD 范围

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/724471/tfp401a-tfp401a-ovdd-range

器件型号:TFP401A

我可以运行 DVDD、AVDD、PVDD = 3.3V 和 OVDD = 2.8V 吗? 或者、我可以在2.8V 下运行所有器件吗? 这里没有太多的3.3V 面板、所有的东西都是2.8V 至1.8V I/O  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    不需要、OVDD 需要为3.3V 以及其他电源。

    此致、
    I.K.