This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:设计检查

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187580/tusb8043a-design-check

器件型号:TUSB8043A

大家好、团队、

我们正在设计中使用 TUSB8043A USB 集线器。 我们的应用使用4端口配置、如下所示。

USB 1:USB Type C 主机

USB 2:USB A 型主机(扩展接头)

USB 3:USB A 型主机(扩展接头)

USB 4:USB 转以太网 IC

请查看设计并告知我们是否需要进行任何修改  

e2e.ti.com/.../USB-HUB_5F00_SCH_5F00_REVA_5F00_01.pdf

谢谢、此致、

维什尔·米里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1表示集线器; USB_VBUS 是检测输入、仅在连接活动主机时才应为高电平。 如果这是嵌入式设计,但当主机“禁用” 时,它会使其收发器终端保持启用状态,并且 USB_VBUS 处于高电平,则集线器可以进入合规性模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Type-C:您需要在 DFP 模式下通过开关来控制 VBUS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于集线器下游、您需要为 VBUS 提供5V 电压。