请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90LT012AQ-Q1 大家好、团队、
我的客户希望 确认 DS90LT012AQ-Q1的设计。
在不需要失效防护电路功能的情况下、是否必须通过添加上拉/下拉电阻器来要求 DS90LT012AQ-Q1的输入?
如果不是、Vth 的值为0V、VTL 的值为-100mV?
谢谢、
哇
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我的客户希望 确认 DS90LT012AQ-Q1的设计。
在不需要失效防护电路功能的情况下、是否必须通过添加上拉/下拉电阻器来要求 DS90LT012AQ-Q1的输入?
如果不是、Vth 的值为0V、VTL 的值为-100mV?
谢谢、
哇