This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LT012AQ-Q1:需要上拉/下拉电阻器

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LT012AQ-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189426/ds90lt012aq-q1-need-pullup-down-resistor

器件型号:DS90LT012AQ-Q1

大家好、团队、

我的客户希望 确认 DS90LT012AQ-Q1的设计。

 在不需要失效防护电路功能的情况下、是否必须通过添加上拉/下拉电阻器来要求 DS90LT012AQ-Q1的输入?

如果不是、Vth 的值为0V、VTL 的值为-100mV?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saga-San、

    如果客户不需要失效防护电路、则不需要上拉/下拉电阻器。 器件的差分阈值为-100mV 至0V、这意味着如果输入差分电压(VID)等于0、则接收器的输出将为高电平。

    此致、

    Josh