This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:从上电到链路的时间

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186613/dp83867e-time-from-power-up-to-link

器件型号:DP83867E

大家好、

使用 DP83867ERGZT、我们 将 电路设计为 100BASE-T 自动协商设置

 从上电到链路需要多长时间?

是否有关于大致链接时间的信息?

此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    数据表第7.6节中提到了上电时序:
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83867e.pdf?ts=1673547477684&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83867E

    [引用 userid="393274" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186613/dp83867e-time-from-power-up-to-link "]使用 DP83867ERGZT,我们 设计 了采用100BASE-T 自动协商设置的电路。[/quot]

    自动协商是开启还是 PHY 强制为100BASE-T?

    谢谢、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rahul、

    我认为 第7.6节是 上电时序、但我问的是链路时序。

    此致、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    让我检查一下我们是否有这些数据可用、然后通过更新返回给您。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    链路建立时间取决于多种因素:自动协商、MDI/MDI-X 收敛和链路伙伴。

    如果 DUT 强制为100Mbps、则链路伙伴必须自动协商、并且必须使用训练和自动协商收敛来建立链路。 通常会持续1-2秒。

    此致、
    Rahul