This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:1000BASE-X SFP;CML 与 LVDS

Guru**** 657980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189187/dp83869hm-1000base-x-sfp-cml-vs-lvds

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

我们使用 DP83869在 RGMII 至1000BASE-X 模式下进行设计。 在数据表的第5页上、它指示 SIP/SIN 和 SOP/SON 是 LVDS 信号。 但是、许多(大多数?) 我们可以找到的 SFP 收发器是 CML 而不是 LVDS。 我错过了什么吗?

我在 这里确实找到了这个 E2E 问题 、该问题指定了几个使用 DP83869 EVM 进行测试的 SFP 模块、但我找不到任何这些 SFP 器件的详细数据表。

DP83869是否与 类似的 CML SFP 兼容(请参阅第8页、引脚 RD+/RD-标记为"CML")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    如果 SPF 仅需要 CML、则可能需要通过在交流耦合电容器和 SFP 之间放置电阻器偏离点来进行电平转换。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram、您好、经过更多调查后、我们发现 SFP MSA 规范定义了 与 LVDS 电平兼容的电压摆幅。 我们使用的收发器符合 MSA、因此似乎不需要电阻分压器。