This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:DSI 转 FPD 链路

Guru**** 2575375 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB941AS-Q1, SN65DSI84-Q1, SN65DSI83-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191936/ds90ub941as-q1-dsi-to-fpd-link

器件型号:DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65DSI84-Q1SN65DSI83-Q1

您好!

我正在寻找一个1 x 4 DSI 接口来连接双路 FPD 链路串行器、因此不需要 I2S。  除 DS90UB941AS-Q1之外、您还有其他建议吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gang、

    您为什么不想使用 UB941AS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    我们没有 I2S 源、如果没有 I2S 版本、可能会节省一些引脚和布板空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gang、

    如果您正在寻找 MIPI DSI 转 FPD-Link、则 UB941AS 是唯一的器件。

    如果 您正在寻找 MIPI DSI 转 LVDS、则可以选择以下选项之一:

    SN65DSI84-Q1单通道 MIPI DSI 转双链路 LVDS  
    SN65DSI83-Q1单通道 MIPI DSI 转单链路 LVDS