This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:960/962/964之差

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1, DS90UB933-Q1, DS90UB935-Q1, DS90UB913A-Q1, DS90UB962-Q1, DS90UB964-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191815/ds90ub964-q1-difference-of-960-962-964

器件型号:DS90UB964-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB960-Q1DS90UB933-Q1DS90UB935-Q1DS90UB913A-Q1DS90UB962-Q1

大家好、

 请说明 960/962/964的差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。

    960、962和964之间的主要差异如下:  

    DS90UB960-Q1:

    -支持多达4个摄像机、最大线路速率为4.16Gbps/摄像机。  

    两个 CSI-2输出端口

    与 DS90UB935-Q1、DS90UB953- Q1、DS90UB913A-Q1和 DS90UB933-Q1串行器兼容

    DS90UB962-Q1:

    -支持多达4个摄像机、最大线路速率 为3Gbps/摄像机。  

    个 CSI-2输出端口

    与 DS90UB935-Q1、DS90UB953- Q1、DS90UB913A-Q1和 DS90UB933-Q1串行器兼容

    DS90UB964-Q1:

    -支持多达4个摄像机、最大线路速率为 1.9  Gbps/摄像机。  

     个 CSI-2输出端口

    与 DS90UB913A、DS90UB913Q 和 DS90UB933串行器兼容

    此致、

    Kenneth