请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB964-Q1 主题中讨论的其他器件:DS90UB960-Q1、 DS90UB933-Q1、 DS90UB935-Q1、 DS90UB913A-Q1、 DS90UB962-Q1、
大家好、
请说明 960/962/964的差异
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请说明 960/962/964的差异
您好!
感谢您的联系。
960、962和964之间的主要差异如下:
DS90UB960-Q1:
-支持多达4个摄像机、最大线路速率为4.16Gbps/摄像机。
两个 CSI-2输出端口
与 DS90UB935-Q1、DS90UB953- Q1、DS90UB913A-Q1和 DS90UB933-Q1串行器兼容
DS90UB962-Q1:
-支持多达4个摄像机、最大线路速率 为3Gbps/摄像机。
一个 CSI-2输出端口
与 DS90UB935-Q1、DS90UB953- Q1、DS90UB913A-Q1和 DS90UB933-Q1串行器兼容
DS90UB964-Q1:
-支持多达4个摄像机、最大线路速率为 1.9 Gbps/摄像机。
两 个 CSI-2输出端口
与 DS90UB913A、DS90UB913Q 和 DS90UB933串行器兼容
此致、
Kenneth