This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201LD:ONET4201LD -并行使用两个

Guru**** 1090800 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4211LD, ONET4201LD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191078/onet4201ld-onet4201ld---using-two-in-parallel

器件型号:ONET4201LD
Thread 中讨论的其他器件:ONET4211LD

大家好、团队、

是否可以并行使用两个 ONET4201LD 或 ONET4211LD 来获得大约170mA 的电流?

在数据表中、我找不到输入信号(DIN+/DIN-)和 MOD+/MOD-上输出电流之间延迟的规格。

此延迟的芯片间差异有多大?

两个激光驱动器是否都可以由相同的输入信号驱动?

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、日落、

    器件未表征或器件间差异未表征-这将对这种情况下的眼图质量产生重大影响。 遗憾的是、我们在85mA 调制电流下具有最大输出电压的大多数器件。

    此致、Nasser