请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ONET4201LD Thread 中讨论的其他器件:ONET4211LD、
大家好、团队、
是否可以并行使用两个 ONET4201LD 或 ONET4211LD 来获得大约170mA 的电流?
在数据表中、我找不到输入信号(DIN+/DIN-)和 MOD+/MOD-上输出电流之间延迟的规格。
此延迟的芯片间差异有多大?
两个激光驱动器是否都可以由相同的输入信号驱动?
谢谢、
日落