This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:用于 DP83869的 IEEE802.3合规性测试脚本

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934262/dp83869hm-ieee802-3-compliance-testing-scripts-for-the-dp83869

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

大家好、

我的客户正在使用 DP83869、需要通过 IEEE802.3合规性测试。   我们是否有适用于 DP83869HM 的 IEEE802.3u 合规性测试脚本?  

顺便说一下 、IEEE802.3合规性测试是否需要将 DP83869配置为双工或半双工模式?

谢谢你

云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    有关以太网合规性测试脚本的 DP83867指南可用作 DP83869HM 的指南: https://www.ti.com/lit/an/snla239a/snla239a.pdf 

    我在下面提供了用于1000M 合规性测试的 DP83869HM 脚本。 IEEE 合规性测试不需要设置半双工全双工模式、因为这些测试测量 PHY 的 PMA 输出。

    测试模式1

    001F<-8000

    0000<-0140

    0010<-5008

    0025<-0480 (所有通道)

    0009<-3B00

    01D5<-F508

    00A6<-0683

     

    主器件运行(连接)

    001F <- 8000

    0000 <- 1140

    0010 <- 5008

    0009 <- 1B00

    0170 <- 0810 (通道 A)

    0170 <- 0910 (通道 B)

    0170 <- 0A10 (通道 C)

    0170 <- 0B10 (通道 D)

     

    从器件运行(连接)

    001F <- 8000

    0000 <- 1140

    0010 <- 5008

    0009 <- 1300

    0170 <- 0810 (通道 A)

    0170 <- 0910 (通道 B)

    0170<- 0A10 (通道 C)

    0170 <- 0B10 (通道 D)

     

    测试模式2

    001F <- 8000

    0000 <- 0140

    0010 <- 5008

    0025 <- 0400 (通道 A)

    0025 <- 0420 (通道 B)

    0025 <- 0440 (通道 C)

    0025 <- 0460 (通道 D)

    0009 <- 4B00

    0170 <- 0810 (通道 A)

    0170 <- 0910 (通道 B)

    0170 <- 0A10 (通道 C)

    0170 <- 0B10 (通道 D)

    00C6 <- 0010

     

    测试模式3

    001F <- 8000

    0000 <- 0140

    0010 <- 5008

    0025 <- 0400 (通道 A)

    0025 <- 0420 (通道 B)

    0025 <- 0440 (通道 C)

    0025 <- 0460 (通道 D)

    0009 <- 6B00

    "0170 <- 0810 (通道 A)

    0170 <- 0910 (通道 B)

    0170 <- 0A10 (通道 C)

    0170 <- 0B10 (通道 D)"

    00C6 <- 0010

     

    测试模式4

    001F<-8000

    0000<-0140

    0010<-5008

    0025<-0400 (通道 A)

    0025<-0420 (通道 B)

    0025<-0840 (通道 C)

    0025<-0460 (通道 D)

    0009<-8B00

    此致、

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    非常感谢! 它们通过演示脚本获得正确的空闲波形。

    但是、在100 Base-Tx 合规性测试期间、它们未通过信号幅度对称性和上升/下降时间测试、如以下测试结果所示。

    您是否知道是否有任何错误的寄存器值会导致此问题?

    还有一个问题、100Base-Tx 合规性测试是否需要测试模式5? 如果 IEEE 没有为100Base-Tx 合规性测试指定测试模式(如果我的信息错误、请告知我)、为什么我们建议使用扰码 MLT3 Idles 进行合规性测试? 还是可以使用正常模式进行100Base-Tx 合规性测试?

    谢谢、致以诚挚的问候

    云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    您看到哪个通道的振幅对称性和上升/下降时间故障?  

    是的、在100Base-TX 模式中测试 IEEE 合规性需要测试模式5。 您不应使用正常运行模式、因为如果没有连接伙伴、PHY 将在 MDI 上发送自动协商脉冲、而不是 MLT3信号。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    通道 ABCD 在 振幅对称性和上升/下降时间方面均失败。  请参阅以下测试结果。

    我认为振幅对称故障是由潜在的阻抗不匹配引起的、但我对上升/下降时间故障没有明确的方向。

    你怎么看? 您能否分享您在调试这两个问题的根本原因方面的经验?

    通道 A

    通道 C

    通道 B/D

    谢谢、此致

    云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    您能否提供用于此应用的连接器的 DP83869 MDI 引脚的磁性组件器件型号和原理图?

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    客户在其驱动程序代码中发现了一些错误、因此他们需要先调试驱动程序代码、然后执行合规性测试。

    当他们完成软件调试时、我将通过电子邮件继续与您讨论此问题。

    您可以共享 MII 到100Base-FX (MII 到光纤)的演示寄存器配置吗?  

    正如 snla318.pdf 所说、他们将0x62写入寄存器0x01DF、插入光纤电缆时可以正常识别链路、但拔出光纤电缆时、器件无法识别链路断开状态、 即使再次插入光纤电缆、DP83869也无法识别链路。

    谢谢你

    云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我想保留此主题以进行 IEEE 合规性讨论、因此我为光纤模式链路问题设置了一个新主题。 谢谢!

    云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    我知道、解决驱动程序软件后、请分享合规性测试结果。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    当客户解决其驱动程序并等待更新的合规性测试结果时、我将关闭此主题。 如果您需要进一步讨论、请打开另一个主题并参考此帖子。  

    此致、
    Justin