This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDJ:发送灌电流能力扩展数据块(SCEDB)寄存器(0x76)

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDJ, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934728/tps65987ddj-transmit-sink-capabilities-extended-data-block-scedb-register-0x76

器件型号:TPS65987DDJ
主题中讨论的其他器件: TPS65988

我的客户想知道该寄存器的功能、如何使用该寄存器。
这是我现在了解的新的附加功能、以前版本的 TPS65987DDH 中没有涉及到它。

此致、
Hironori Yoshimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hironori、

    如果您转至 TPS65987DDJ 产品页面并滚动至产品详细信息、您应该会看到一个显示"请求更多信息"的框、您可以继续并单击"立即申请"链接以访问这些资源。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在 TPS65988/87主机接口技术参考手册 ROM 1.7 (DJ)中找到(SCEDB)信息、但未显示任何说明。 请告诉我应该在哪里查看更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hironori、

    有关 SCEDB 寄存器的更多信息、您可以参考 USB PD 规范。 具体而言、 第6.5.13节"接收功能扩展消息"中提供了有关该寄存器的更多详细信息、例如位等 该寄存器与 SCEDB 相同。

    谢谢、

    哈里