This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822I 眼图测试故障(双绞线有源输出接口模板)

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934624/dp83822i-dp83822i-eye-test-failure-twisted-pair-active-output-interface-template

器件型号:DP83822I

大家好、团队成员

我们的客户在智能扬声器中使用 DP83822I、我们遇到了眼图测试故障(双绞线有源输出接口模板)。

测试报告请检查附加文件。

此外、他们使用我们的 DP83822I EVM 连接到他们的 MCU 板、眼图测试(双绞线有源输出接口模板)通过。

我不确定它是否与 SCH 中的任何滤波器相关。

您能帮您检查并提供一些建议吗?

谢谢。

 

毛利

e2e.ti.com/.../tokyo-enet_2D00_fail.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GW、  

    您描述的掩码故障可能是应用中物理布局或组件选择的结果。 我在下面列出了一些可能会有所贡献的项目:  

    1. 您能否描述 MDI 49.9欧姆上拉电阻器和 RBIAS 的容差? 我们希望它们具有1%的容差。
    2. DP83822和 RJ45之间的布线长度是多少? 这应尽可能缩短。
    3. 我们不建议在 RJ45/Magnetic 的中心抽头引脚的上拉电阻上使用。 您可以尝试短接此组件并查看结果吗?
    4. 电路板的 MDI 线路上是否还有其他电容源?

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin

    感谢您的建议、请查看客户反馈、如下所示。 请帮您检查并提供一些建议、谢谢。

    问题1:您能否描述 MDI 49.9欧姆上拉电阻器和 RBIAS 的容差? 我们希望它们具有1%的容差。

    GW:客户确认 MDI 上拉电阻器的容差为1%。

    问题2:DP83822和 RJ45之间的布线长度是多少? 这应尽可能短。-->

    GW:DP83822和 RJ45之间有两个连接器和 FPC 电缆,DP83822和连接器 J4A 之间的布线长度为151mm,FPC 电缆长度为150mm,布线长度介于 J4B 之间为30mm。因此 DP83822和 RJ45之间的长度约为331mm

     

    问题3:电路板的 MDI 线路上是否有其他电容源?

    GW:您是指 RD+-/TD+-到 RJ45吗?

    RD/TD->常用楔块->连接器 J4A->FPC 电缆->连接器 J4B->TVS D800->RJ45。

    有关电缆长度、请参考问题2。

    此致

    网关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GW、

    我想澄清我上面的第三个问题。 TI 不建议在中心抽头上拉电阻器和 VDDA 电源之间使用电感器。

    您使用的 FPC 电缆的阻抗是否控制为100欧姆差分? PHY 和合规性测试点之间的长度非常长。 合规性测试的目的是在尽可能小的阻抗不平衡点的情况下测试 PHY 的输出。 这样、就可以验证 PHY 的发送器是否符合要求、就像您在 EVM 中看到的那样。  

    接下来、您可以尝试短接电感器、但由于 PHY 和 RJ45之间的长布线长度、连接器和电缆长度较长、因此很难在不引入其他变量的情况下测量 PHY 的输出。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin

    感谢您的建议。

    我只想与电感器进行双次确认、您是否意味着如下面所示将 L815短接?

    谢谢。

    毛利

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GW、  

    我指的是 L800、并将其替换为0欧姆电阻器。

    此致、
    Justin