This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412A:HD3SS3412A 支持 DP1.4作为 DP 和 USB SS 并发

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412A, TUSB1064
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934844/hd3ss3412a-hd3ss3412a-support-dp1-4-pass-through-as-dp-and-usb-ss-concurrency

器件型号:HD3SS3412A
主题中讨论的其他器件: TUSB1064

HD3SS3412A 适用于12Gbps。 我们知道、USB type c 和 DP 始终是并发的。  

如果芯片组支持 USB 3.1 Gen2和 dp1.4 (8 GPS HBR3)、则通过 type c 的网络传输、DP 主链路和 USB SS 是并发的。

那么 、HD3SS3412A 是否可以通过或 仅支持 USB ss 传输 DP 1.4?

谢谢、br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HD3SS412A 不支持 DP 和 USB MUX 进入 USB Type-C

    对于主机端 USB Type-C 应用、请考虑 TUSB1046。

    对于灌电流端 USB Type-C 应用、请考虑 TUSB1064。

    谢谢

    David