This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:VPWR 和 VM 引脚上出现压降时 CC 引脚的行为

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD2S300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933529/tpd2s300-cc-pins-behavior-when-occuring-voltage-drop-on-vpwr-and-vm-pins

器件型号:TPD2S300

大家好、

我的客户正在其便携式电子产品应用中使用以下配置。

电池-> PD 控制器(竞争对手)->集成在 PD 控制器中的 LDO -> 3.3V -> TPD2S300 (VPWR 和 VM 引脚)  

LDO 的3.3V 电源有时会出现压降。 客户问题是发生压降时的行为。

1) 1)如果 VPWR 和 VM 保持在2.7V (建议的最小电压)以上、电压波动是否没有问题?

2) 2)如果 VPWR 和 VM 上的电压低于2.7V、CC1和 CC2引脚如何工作?  

此致、

Saito      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    我已将此问题指派给相关专家、他们将很快返回给您。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果施加的电压降至建议的2.7V 以下、则 TPD2S300可能会进入电池电量耗尽的状态。 因此、内部 CC FET 将被禁用、CC 通道的两侧将彼此隔离。  

    如果竞争对手的 PD 控制器没有稳定的3.3V LDO、建议连接一些稳定的器件、因为低于2.7V 的压降会导致两个 PD 控制器之间的通信暂时停止