This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:在不使用主机的情况下加载 EEPROM

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410, TUSB3410UARTPDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930437/tusb3410-load-eeprom-without-host

器件型号:TUSB3410

大家好、

    下面我是否可以向您的专家咨询几个问题?

   (1)如果我们希望 TUSB3410在没有主机 IC 的情况下加载外部 EEPROM 的内容、我们是否可以将其置为有效或生成硬件复位?

   (2)根据(1)、是否可以在上电期间加载 EEPROM? 这是否意味着我们需要上电复位电路来触发访问?

    

谢谢

此致、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    1.是的、如果 TUSB3410看到复位、它将通过 EEPROM 重新加载固件。

    2.不确定我是否理解您的问题、但您需要在 RESET 引脚上使用一些复位电路。 这通常只是一个15k 上拉至3.3V 的电容器和一个1uF 的电容器。  您可以参阅 TUSB3410UARTPDK 原理图以了解参考电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

      感谢您的回复。

      如果我们想要修改 EEPROM 以将 GPIO 设置为在上电后以初始高电平输出、我们是否有描述符或映射表?

      这有助于对其进行相应的修改。

    此致、

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    遗憾的是、GPIO 功能在 FW 中是固定的。 功能只能在我们在特殊情况下提供的源代码中更改。