This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM 读取0X1DF

Guru**** 2453630 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930697/dp83869hm-dp83869hm-read-the-0x1df

器件型号:DP83869HM

您好!

我有一个问题、在读取 DP83869HM 芯片寄存器时、发现0X1DF (OP_MODE_DECODED)寄存器读回0xFFFF 的值。 以下列表是我读取的寄存器的值:

寄存器0000为:1140
寄存器0001为:7949
寄存器0002为:2000
寄存器0003为:A0F1
寄存器0004为:01E1
寄存器0005为:0000

寄存器01DF 为:FFFF

我使用了数据表和 EVM 用户手册中的以下部分:

如何配置以  正确读取 OP_MODE_DECODE(T0X1DF)寄存器?

此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    是否使用扩展寄存器读取0x1DF? 有关如何访问0x1F 以外的寄存器的数据表中概述了这些步骤。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    您编辑的信息对我有所帮助。 事实证明、我的侧边做得不对。

    通过参考数据表"9.4.9.1扩展地址空间访问"的介绍、成功读取0x1DF 寄存器进行配置。再次感谢!

    此致、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息! 如果您有其他问题、请告诉我、如果没有、请关闭此主题。

    谢谢、

    Cecilia