This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122EEVM:RS232 EVM

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930465/trs3122eevm-rs232-evm

器件型号:TRS3122EEVM

大家好,我正在探索一些集成电路 ,以便在 RS232应用中使用它,所以我发现有这个评估套件  TRS3122EEVM ,我想了解原理图中的连接。

具体而言、在图1中。 我展示 了 TRS3122EEVM 的 PG7中显示的原理图 ,J1代表用于稳定 RS232通信的 DB9连接器。 我的疑问是 :J1中的引脚2 (根据标准为 RX 引脚) 连接到 Dout1、但该 Dout1 是 U1的输出、这是我的困惑。 因此、只要我了解引脚是否用于 RX 操作、我就知道它用于接收数据(因此在一个器件中、我使用 TX 进行传输、在另一个器件中、我使用 RX 进行接收)、 因此、在这种情况下、RX1应连接到 U1的接收器引脚、而不是 U1的驱动器引脚。 可以有人向我解释一下吗? 我在这里错过了什么?

谢谢

图1. RS232 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图1. RS232 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    此引脚排列旨在匹配电缆(如调制解调器设备)的"DC"侧而不是"DTE"侧(例如 PC)所使用的引脚。  这就是使用母连接器而不是 PC 上看到的公连接器的原因。  每侧的收发器连接不同、因为每个 DOUT 端口需要连接到另一侧的 DIN、反之亦然。  请告诉我这是否有意义。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:感谢您的留言。 我之所以感到困惑、是因为我没有意识到这些 DCE 和 DTE 具有特定的引脚方向、感谢您的帮助。

    此外、我还参考了此 TI 参考设计、该设计可帮助我了解每个 DCE 和 DTE 接口的方向。

    谢谢你

    何塞