This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750EVM 的18W 电源异常

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, LM3489, BQ25713, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929503/tps25750-abnormal-18w-source-with-tps25750evm

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: LM3489、 BQ25713、 TPS65988EVM、

尊敬的 Adam:

  我已获得 TPS25750EVM 并对其进行了测试。 但遇到问题需要您的帮助。 项目文件如附件所示。  e2e.ti.com/.../1122.SOURCE18W_5F00_SINK100W_5F00_TEMP.zip

灌电流功能正常、可以看到 VBUS 电压为20V。

2.充电手机时来源不正常。

1) 1) D5、D6和 D10正在闪烁。 P3V3 = 3.3V、P5V = 5V、SYS_PWR = 20V。

2) 2) VBUS 的波形如下、从不会达到9V、这是不正确的。


3) 3) VAR_DCDC 的波形如下所示、  

4) 4)使用相同的手机+相同的电线+ TPS65988EVM、可以得到9V@VBUS。

3. EVM 硬件设置如下所示:

当用作电源时、如何按预期获得9V 输出?

谢谢、此致、

霍利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    这是此 EVM 版本的已知问题、将在下一版 EVM 中修复。 从直流/直流转换器提供15V 和20V 电压时、工作正常。 只有9V 电源存在问题。 但是、目前这应该有助于解决您的问题。

    请务必注意、仅当您希望将 PD 控制器评估为源时才使用此设置。 请勿将 EVM 用作电源接收器的充电器连接到该充电器。  

    如果您可以使用外部工作台电源、请移除 J3上的接头、并将9V 电源连接到 J3的引脚2。 当用作电源时、配置 TPS25750、其中 PP5V 至 VBUS 电源路径将提供5V 合同、而 PPHV 至 VBUS_IN 将提供9V、15V 和20V。 因此、当协商5V 协议时、EVM 上的5V DCDC 将提供该电压、然后协商9V 协议后、TPS25750将关闭 PPHV 至 VBUS_IN 电源路径、从而将9V 专用电源从 PPHV 传递到 VBUS。

    请告诉我这是否可以解决问题、或者您有任何疑问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

      我尝试了外部9V 电源、现在源功能正常。 我是否可以知道这是由降压 LM3489或 TPS25750的逻辑 GPIO2/3输出导致的?  

      下一个 EVM 版本的计划是什么? 如您在方框图中所述、这是否也支持 BQ25713?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、  

    我们认为这是 LM3489的压摆率、但我们不确定。 这是用于 TPS65988EVM 的电源架构的副本和粘贴、因此我们很惊讶地看到它有任何问题。 这将再次成为新版本 EVM 的问题

    我共享了错误的方框图、但我更新了我之前的帖子、其中包含了您当前拥有的 TPS25750EVM 修订版 E1版本的方框图。  

    BQ25713将在 TPS25750EVM 的未来构建上实施、以便客户能够动态测试高压源/灌电流功能