主题中讨论的其他器件:CC2640R2F、 HDC2010、 BQ25120
早上好、在随附的 BLE 产品原理图中、我们使用的是 cc2640r2f 周围有多个传感器、类似于您的 sensortag EVB。
请参阅随附的原理图。
过去、我们曾为同一产品提供 Brandon Fisher 提供的有关 HDC2010的有用支持。
我们有一个板载 micro USB 连接器、我们仅用于通过 TI BQ25120充电器为电池充电。
产品中没有 USB 功能。
我们要更改 USB 连接器、用 USB-C 类型替换电流。
由于我们只需要充电功能、并且 USB-C 类型具有多个引脚、因此我们希望将其他一些引脚用于其他信号、例如 i2c 和 JTAG。
我们希望通过 USB-c 连接器导出我们的元跟踪器板的 i2c 和 JTAG 引脚。
这样、虽然我们的器件可以使用常用电缆从任何 USB 外设、充电器、PC 等充电、但我们可以使用连接到某些专有电子板的相同电缆进行刷写或连接配备 i2c 接口的其他专有电子 i2c 传感器扩展板。
问题可能是:由于通过这种方式、我们的元跟踪器板上会连接多个 USB-c 信号、当连接元跟踪器以向 USB 3.1全功能端口充电时会发生什么情况?
USB 3.1全功能主机端口可能会发生一些冲突。
另一种方式说明、我们希望仅将 USB-C 连接器用于 USB 充电、并尽可能将引脚重复用于通用、从而在将全功能电缆连接到全功能 USB 3.1主机端口时避免冲突。
您是否认为这是可能的、例如处理 CC1和 CC2引脚连接?
一般而言、您认为这是一种有风险的解决方案吗?
非常感谢。
Timoteo